This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:关于向 INA186A3 施加 REF 电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643680/ina186-regarding-the-application-of-ref-voltage-to-the-ina186a3

器件型号: INA186
主题: INA351 中讨论的其他器件

你好。

INA186A3 不用于电流检测、而是用作使用惠斯通电桥电路的简单力传感器检测电压放大器。

INA186A3 的 REF 电压将用于零点调整。

电阻分压器将用于向 REF 端口施加电压。

向 REF 端口施加电压是否绝对需要低阻抗?

今村升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imamura:

    可以使用简单的分压器来驱动 REF 引脚、但不使用缓冲器会降低精度。  

    应用手册的第 5.2 节 更详细地介绍了如何根据电阻器值计算此误差。 一般趋势是电阻器越大、精度越低(但优点是功率耗散越低)、而电阻器越小、精度越高、功率耗散越大。  

    您必须确定您的系统可以接受的误差量。 另一个选项是添加一个缓冲器、将电阻分压器与内部电阻网络隔离。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly R:
    感谢您的支持。
    我现在了解情况。
    我找到了 INA351。

    它具有 REF 缓冲器、更适合我的产品。