This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:在+85°C 环境温度范围内使用 TL331IDBVR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331B, TL331, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644905/tl331-using-tl331idbvr-over-85-c-ambient-temperature

零件号: TL331
主题中讨论的其他器件:LM339LM393

TI 团队大家好:

我想知道当在+85°C 环境温度范围内运行器件时、TL331IDBVR 是否会损坏。 我们将+95°C 等时间设为 10 分钟。 部件是否不再工作或仅表 5.10 不再有效?

谢谢、此致、

Patrick Wieser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过任何绝对最大额定值都会导致器件性能下降或损坏。 如果您超出建议的运行条件、但不超过 绝对最大额定值、则不会产生永久性后果。

    (我既不能确认也不能否认 TL331I 和 TL331K 之间的唯一区别是测试、或者所有近期制造的芯片实际上都具有 TL331B 芯片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们无法评论超出数据表规格的器件行为。

    当在建议的条件之外运行时、器件很可能不符合数据表规格。 我不希望它在 85.1°C “死“...但我不能说它也会起作用。

    但是、您可能需要查看 额定温度为 125°C 的 TL331B。 直接替换。

    如果电源电压低于 5V、请参阅 TL331LV

    是的、目前所有 LM339/LM393/TL331 系列都是 TiB 芯片...

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南