This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:OPA828 修整引脚

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA192, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641333/opa828-opa828-trim-pin

器件型号: OPA828
主题中讨论的其他器件: OPA192OPA145

您好先生

 

旧描述使用 ADA4627-1ARZ、我们使用 TI/OPA828 替代 ADI 解决方案

但是、由于我们需要修整引脚来调整失调电压、因此无法完成替换

我知道 OPA828 不能调节失调电压引脚、您是否有其他建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    OPA828 等现代运算放大器通常不使用修整引脚、而是依靠生产中完成的内部修整来将失调电压降低到非常小的水平。 ADA4627 数据表指出:

    “室温下的 μV 电压低于 0.5mV、失调电压漂移仅为几 μ V/°C 或更低;因此、不建议 使用失调电压调节引脚、尤其是对于完整信号链的失调电压调整。“

    我们看到了对具有修整引脚的器件的请求。 您能描述一下您的用例以供我们理解吗?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    OPA192 能解决这个问题吗? 梯形功耗会降低?

    您是指现代路线图中所有没有修整引脚的 TI/放大器吗?

    您能否建议使用 TI 器件来替换 ADI/ADA4627 ?

    或旧零件具有与 ADI/ADA4627 相同的修整销和功能  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    是的、OPA192 等器件可以帮助解决修整器件上的失调电压问题。 OPA192 是 CMOS 器件。 如果您正在寻找 JFET 器件、可以考虑使用 OPA145。 我还向您发送了一封包含更多信息的私人邮件。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    如果是 TI 的任何修整解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    OP07 使用一个修整销、并已转为现代工艺、因此在可预见的将来、它不会随时停产。  我不知道还有其他人。

    此致、
    Mike