This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:THS9000 S 参数文件

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641205/ths9000-ths9000-s-parameter-file

器件型号: THS9000

您好:

 

我需要一个用于 THS9000 的 Touchstone S 参数文件、其偏置电路将一个 100 Ω 电阻器连接到 3V 电源。

 

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您了解了 TRF37B73 射频放大器吗? 它比 THS9000 新得多。 以 3V3、52mA 运行、无偏置电阻器与 THS9000 3V ~70mA(100 Ω 偏置)。

    成本也略低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carey、

    我正在对传统设计进行分析。

    它们很难更新此组件。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们的射频应用团队将就所需的 S 参数事宜回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有此项的 ETA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请允许我们再过一周左右。

    基乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请查看随附的 s-param touchstone 文件、其中 EVM 端口作为参考平面、100Ω Rbias 和 3V 电源。

    e2e.ti.com/.../THS9000DRW_5F00_100ohm_5F00_3V.s2p

    基乌尔