This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0211S:失调电压详细信息

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0211S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1635581/amc0211s-details-of-offset-voltage

部件号: AMC0211S

尊敬的专家:

我的客户正在评估 AMC0211S、对失调电压的详细信息有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

“问题“

我们评估了 AMC0211S。

与 Analog Devices ADUM3190A 相比、输入/输出电压差明显更小、表明性能更好。

AMC0211S 输入/输出电压差为 5-10mV。 ADUM3190A 的差值为–19-–77mV。

然而、Vos(输入失调电压)为±1mV、eG(增益)为±0.25%、两者都较大。

哪些因素影响了这一点?

(条件)

VDD1=5V
VDD2= 3.3V
REFIN= GND2
SNSN= GND1

在室温下

一个示例(在一个器件中):
VINP 2.259V Vout 2.269V 10mV 0.443%
VINP 1.322V Vout 1.329V 7mV 0.530%

对于 2.25V 输入:
2.256V = 1mV +(2.25V× 100.25%)
输入/输出电压差应为 6mV。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    如何测量这些值(输入和输出)?  

    这可能是与测试设置相关的问题。  

    如果使用示波器、请尝试增加滤波和过采样、以读取更准确的值。 但首选使用数字万用表、因为它们通常更准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我确认了客户。

    输入电压来自运算放大器输出。

    AMC0211S 的输入 INP(引脚 2)和 OUT(引脚 7)通过数字万用表进行测量。

    您能告诉我大失调电压的可能原因吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    您可以询问客户原理图吗?  

    输入端是否存在器件数据表中所述的~10nF 输入采样电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我获得了原理图、

    我发送了一个友谊请求,你可以接受?

    然后我将与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    最好的肉酱

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我们已经是朋友了。

    我附上了一封带有私人信息的示意图。

    您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    这只是一个提醒,我们仍然期待着等待您的建议。

    我已将信息发送到您的私人邮件中。

    您能看到一条友谊消息并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    最好的肉酱

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinichi、Alex 不在办公室、我出差。 请通过私人消息与我联系。  

    我将于星期一 27 号回到办公室。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件与您联系

    Br、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Panacek、

    我向您的地址发送了一封电子邮件、但我无法获得您的回复。

    我仍然期待着等待您的建议。

    请尽快答复。

    此致、

    Shinichi