This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6134:LM6134 封装

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643774/lm6134-lm6134-package

器件型号: LM6134

您好!

根据数据表、如果我们查看“请参阅详细信息 A“:

我们可以看到微电路的角度应该更大。 我们的微电路的封装器是对称的。 这是可能的吗?




谢谢!

此致、

杰克·巴雷特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    详细信息 A 显示以下内容:

    这表明角度可以是 0 到 8 度。  您是否说您拥有的设备的角度应大于此角度?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我没有正确地表达自己、我的意思是这个角落、我用红色突出显示:


    我们看到一侧的角度大于另一侧的角度、以红色突出显示。 为什么我们的芯片不具有这一点,并且所有的四面都是相同的?




    谢谢!

    此致、
    杰克·巴雷特
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    好的、我看到您现在所说的内容。  我不知道为什么图纸中的边角是被切断的 — 据我所知,我们从来没有一个带有任何一种边角切断的标准包,我认为这是绘图中的错误。  

    我会联系包装团队,看看是否有目的或原因,但我认为不是 — 给我一两天时间进行研究。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    好的、我将等待回答、谢谢!

    此致、
    杰克·巴雷特