This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA950-SEP:INA950-SEP 增益选项和评估器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA950-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644670/ina950-sep-ina950-sep-gain-options-and-evaluation-parts

器件型号: INA950-SEP

TI 团队大家好、

我只看到该器件的 A1 (20V/V) 增益型号、但数据表引用了多达 5 个增益设置。 您是否知道其他型号是否会采用更高的增益设置?

此外、您是否知道该部件是否有可用于原型设计和开发的样品/工程装置?

此致、

Mina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mina、

    这看起来像是数据表勘误表、我不知道是否有任何计划的 INA950-SEP 增益型号。 我将努力解决这个问题、感谢您指出这一点!

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mina

    您是否要寻找特定的增益值?

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Levi、我将查看 50V/V 的电压值、以及 100V/V 的电压值(如果有)。 我的目标是使用尽可能低的分流电阻器来测量高达 75A 的电流。  

    此致、

    Mina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mina:

    我会将此反馈转交给团队的其他成员。

    谢谢、

    Levi DV