This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:连接到 VBUS 高侧电流测量

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644658/ina237-connection-to-vbus-high-side-current-measurement

器件型号: INA237

将 VBUS 布线到 VIN-而不是 VIN+会有什么影响? 我使用~Ω 0.2m Ω 检测电阻。 这将使建设和平委员会的布线更加容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否选择将 VBUS 连接到 IN+或 IN-、具体取决于您是要测量系统功率还是负载功率。  在高侧应用检测时、如果将 VBUS 引脚连接到 IN-、则功率测量值将只是负载上耗散的功率。 如果将 VBUS 引脚连接到 IN+、则功率测量将针对整个系统(负载功率和分流电阻器上耗散的功率)。 因此、这两个选项都是可以的、具体取决于您是否只想知道负载的功率、还是知道负载和分流电阻器。  同样、如果您在 IN-上测量、原始 VBUS 测量值将略小于 IN+、因此它也取决于您是否想知道电源轨的总线电压或进入负载的总线电压。  

    如果您不关心是否具有负载或系统电源/VBUS、那么只要知道所测量的内容、就可以直接连接到一个更方便的电源。

    此致、

    Mitch