This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:咨询 AMC1350DWVR 的电压采样

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645009/amc1350-inquiry-on-voltage-sampling-with-amc1350dwvr

器件型号: AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好:
 
我使用 AMC1350DWVR 对图腾柱 PFC 转换器的输入电压 (220V/50Hz) 和输出电压 (400V) 进行采样。
 
5VP 由辅助电源生成、并与直流母线电压(即电源接地 PGND_P)共享相同的接地端
 
P5V 是 5V 模拟电源、AGND_P 是模拟地。
 
该信号首先通过 AMC1350DWVR 进行隔离、然后通过运算放大器进行采样和调节。
 
我想问:我的电压采样的接地基准是否正确? 我一直对接地分区感到困惑。 我的电压采样电路设计是否正确? 如果没有、应如何修改?
 
此外、是否有任何集成芯片在一个器件中组合了隔离和运算放大器采样功能? 可以推荐一些参考器件吗?
 
最好的 regardsSCH_Schematic1_5-P1_2026-05-12.pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    接地基准看起来正确、但在此图中未包含隔离式电源原理图。 为简单起见、您可以考虑使用具有集成 DC/DC 转换器的 AMC3330 器件。  

    我不确定您的最后一个问题是什么意思。 AMC1350 实现集成隔离功能、AMC3330 也是如此。  

    这可能有助于: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

    对于交流测量、需要为 R105 添加基准而非接地连接。 pdf 中提供了一个示例电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../amc1350.pdfe2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2026_2D00_05_2D00_13.pdfe2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic2_5F00_2026_2D00_05_2D00_13.pdfe2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic3_5F00_2026_2D00_05_2D00_13.pdf

    您好,感谢您的答复。
    我附上了完整的原理图文件。 您能帮我检查这个采样电路是否存在任何问题、以及我的接地分区是否正确? 根据 AMC1350DWVR 数据表、我圈出的两个接地端是同一个接地端。 但是、在我的设计中、一个连接到 AC_L、另一个连接到 PGND_P 在此配置下、采样电路是否仍然有效?
    据我所知、这个单芯片集成了隔离和运算放大器功能:一侧提供隔离接口、而另一侧实现运算放大器部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我犯了一个错误。 它不是 AC_L、而是 AC_N 和 PGND_G 这两个理由是否仍然相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这将是一个问题。 按照当前设计、您将 AC_N 通过 VDD1 与 AMC1350 器件 U8 的 GND1 连接绑定到 PG_P (DC-)。 这会损坏器件。  

    我建议将 AMC1350 替换为包含集成式 DC/DC 转换器的 AMC3330、否则您需要单独设计一个用于交流测量。