This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0380D-Q1:零线缺失

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC0380D-Q1, AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644636/amc0380d-q1-lack-of-neutral

器件型号: AMC0380D-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC131M03

我希望使用此器件进行线间测量、因为我无法在三相交流输入中使用零线。 这是否会导致输入侧接地出现任何问题、因为 VDD1 以该 GND 为基准。 数据表还说明将 SNSN 连接到 GND1。 如前所述、因为进行 L2L 测量需要将另一个相位连接到电阻分压器的另一端作为输入相位。  

如果能深入了解如何使用此 IC 最佳地实现此测量、我们将不胜感激。 或使用此应用手册中的 AMC3330、了解使用方法 (www.ti.com/.../sbaa553.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    您可以:

    1.使用 2 个 AMC0380D-Q1 LL(即 A-B、B-C)和 2 个隔离式分立式电源(例如 UCCxx 产品)。  

    2 个 AMC3330(集成电源)+ RES60 典型器件

    3 个 AMC0380D-Q1、具有 1 个 UCC、可测量 3 个 L-N(您可以创建悬空 N)

    1 个 AMC131M03 + 3 个 RES60、用于测量 3 个 L-N (SPI 输出、集成 DC/DC)

    它可以满足您的需求、真正测量 L-L 或 L-N、输出接口偏好、尺寸和精度要求。  

    您能谈谈您正在开发的应用程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的回复! 我正在使用通过三相 115VAC_RMS 三角形连接输入进行馈电的 PSFB、在这种情况下、我需要向隔离后端报告相位+单个线路电压的损失  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记解决一些其他未完成的部分你的答复:

    • 输出首选项 — 希望将其保持为一个模拟电压,我可以将其运行到 ADC 以及一些分立式电路、我希望这些电路触发某些值
    • 精确度 — 此处无硬要求
    • 大小 — 这是优先事项。 越小越好。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您提供详细信息。 这样就消除了选项 4。  

    如果尺寸是优先考虑的因素、那么我会问 PCB 上的哪个位置是优先考虑的因素。 根据 PCB 目标的尺寸、跨越隔离栅的器件可能会很难进行布局。  

    例如、方案 1 的隔离栅尺寸预算相对较大、但与方案 2 相比、HV 域尺寸预算较小。 方案 3 将在 uC 中简化您的计算。