This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541 断电序列

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644971/opa541-opa541-power-off-sequence

器件型号: OPA541

您好:

在 OPA541 的数据表中提到、IN+或 IN-处的最大电压应为+VS。
在正常运行期间满足此要求。
在断电序列期间、电压开始下降。 在这种情况下、IN+上的电压可能会抵消 VS+的下降。 最长大约 1V 一小段时间、稍后大约多出 250mV 一些时间(沉降过程)。
IN+引脚上有一个 220 欧姆的串联电阻、并在引脚上直接测量。


这是否会导致 Poweropamp 损坏?

期待您的回答、非常感谢您、
Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您的想法是正确的、 务必要验证器件在开机/关机期间不会受到损坏。  

    最大值是否~出现在 DUT IN+(选项 1)引脚上或出现在 220 Ω 电阻器的另一侧(选项 2)、或者出现与我图示不同的情况?  

    此外、在此期间、VS+是悬空还是强制设置为 0V?  

    虽然过应力会绝对损坏器件、但看到我们的器件能够承受此类事件的情况并不少见、尤其是在引脚和源极电压之间具有源阻抗时。  

    产生的输入电流将有助于确定器件是否发生损坏。 通常、我们会给出一个或更少的协议 10mA 要求、以帮助保护输入 ESD 单元。  

    了解电源轨的配置以及是否在 220 Ω 电阻器之前出现 1V、有助于确定是否需要关注此情况。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:
    感谢您的快速答复。
    我直接在 IN+处进行测量、如您的选项 1 所示。

    请参阅此示波器屏幕截图:
    Ch1:IN+
    Ch2:+VS
    CH3:不相关
    Ch4:-VS



    此致
    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christoph、  

    现在看到、感谢这里的曲线。 正如我在下面展示的、ESD 二极管可能正向传导至 VCC 电源轨。

    只要该浪涌电流低于 10mA(最好低于 1mA)、过应力电压就不会出现问题。  

    最坏的情况、 如果我们发现断电期间 IN+电流过大、我相信我们可能会将该 IN+电阻的大小调高。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 似乎我的电路应该有一些变化。