This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C12:关于阈值/基准电压设置和输入保护的阐释。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645173/amc23c12-clarification-on-threshold-reference-voltage-setup-and-input-protection

器件型号: AMC23C12

尊敬的专家:

我目前正在设计一个使用 AMC23C12 的电路、希望能对其阈值电压计算、基准电压设置和输入保护做出一些澄清。

在 0.385V 标称输入电压和约 4mA 工作电流的情况下、我想确认阈值电压是否设置为高于和低于该 0.385V 电平 250mV。  基于此、用于使输出关断的高跳变阈值和低跳变阈值分别是否为 0.635V 和 0.135V?

因此、我假设基准电压应设置为 0.385V、这样可得出基准电阻计算公式为 (0.385V - 0.004V)/ 100uA = 3.81k Ω。 请告诉我此数学和逻辑对于此器件是否正确。

最后、我还想知道 AMC23C12 是否具有内部输入保护功能、以防止高压瞬变或尖峰造成损坏。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·