This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG300:检测信号是否存在

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG300, LOG305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645202/log300-detection-of-signal-presence-or-absence

部件号: LOG300
主题: LOG305 中讨论的其他器件

我想检测是否输入了 10MHz 正弦波 1.2Vpp 信号。

 

如果检测到信号、我想将其用作开/关信号、以启用后续放大器。

 

该器件是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是理想的,因为它得到.  
    log300 正是为这种类型的问题语句而构建的。  
    确保放置合适的 BPF  

    无需使用 log300 的 LNA。 只需使用探测器部件。  

    根据数据表中显示的最大额定值保护输入。  

    如果您想  在输入处双击确认日志输出是否被正确的频率更改、请使用频率输出。  

    有关成本敏感性应用程序、请查看 log305