This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:电流检测电路中 INA241A 的噪声问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643708/ina241a-noise-issue-with-ina241a-in-current-sensing-circuit

器件型号: INA241A
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

尊敬的 TI 专家:

我们使用带有 ADS131M08 和 INA241A(增益= 100)的电流检测电路来测量直流电流。 ADS131M08 的 OSR 设为 128。

当禁用流经外部分流器的电流(即没有电流流过)时、INA241A 输入会被分流器短接。 在这种情况下、ADC 读数应表示系统偏移量。 不过、我们会观察到 60mA 的读数摆幅、这是我们归因于噪声。 当我们直接短接 INA241A 输出时、噪声会降低至 6mA。

这表明噪声由 INA241A 产生。 我们仔细检查了 INA241A 的基准电压和接地噪声、两者看起来都很干净。 在 ADC 之前添加一个大型滤波器或增加 ADC OSR 有所帮助、但这并不是首选、因为我们仍然需要快速动态响应。

您能否说明 INA241A 为何出现此类噪声输出、以及是否有办法消除或降低噪声输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、  

    数据表指定了此器件的预期失调电压:

    为了以该输出为基准、我们乘以增益 (100V/V)、可以看到 0.3mV 至 1mV 是我们可以预期的输出失调电压。

    减少这种影响的主要方法是对输出进行滤波。 可以将滤波器放置在靠近器件带宽的位置、以免速度损失。

    您表示基准看起来很干净、但如果您怀疑会产生噪声、您可以尝试在基准上添加一个 0.1uF 电容器。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holly、我知道可能有+/–10uV 的失调电压、但没有预料到这会像低频纹波那样摆动、它只是会随着温度的变化而漂移?   
    我们将在输出上添加更多滤波器来检查改进情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享一个波形来告诉我您看到的内容吗?

    如果滤波器不起作用、请告诉我。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holly:请参见上面的波形、这每 500ms 捕获一次、 垂直 轴显示 ADC 的电流(单位 0.1mA)读数、  

    正如我之前提到的、仅摆动 6mA。

    参考上的滤波器没有明显帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有显示 60mA 摆幅的图?  

    查看原理图也会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holly: 对不起,我没有阅读显示示意图。

    这种测量测量的 变化,只是 做 1/f 噪声吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    当您禁用分流器的电流时、共模电压是多少? 它是悬空还是仍然驱动到特定电压?

    您看到的摆动可能是由悬空 VCM 引起的。 如果 VCM 悬空、则内部电荷泵正在为输入级供电、这可能导致输出摆动。  

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍利: 你的观点很好、非常感谢。