This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120:TAS2120 和 VBAT

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645179/tas2120-tas2120-and-vbat

器件型号: TAS2120

尊敬的技术团队:

我可以在没有电池的情况下使用 TAS2120 吗? 具体来说、我是否可以使用 5V 电源而不是电池为其供电?

此外、对于无电池的系统、是否建议使用其他器件型号 (PN)? 我将 8 Ω/4W 扬声器用于医疗设备。

此致、Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、数据表中列出的“电池电压“可以由 电源的 5V 电源供电、这只是器件的电源电压。

    此致、

    Isaac