Other Parts Discussed in Thread: THS7372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS7372
您好:
是否可以上拉 THS7372 DIS CVBS/FHD PIN? (开机后立即禁用)
要选择多大的电阻值?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Takashi、
是的、您可以 在器件上电时立即通过禁用引脚禁用器件。 器件的启用/禁用响应时间可在图 18、34、55、71 中找到、显示约为 100ns 至 200ns。 您需要同时禁用 SD 和 FHD 块 、将器件的静态电流降低至 0.1 μA。 您可以对 VS+使用大约 10k Ω 至 100k Ω 的上拉电阻。 您可以参考器件的 EVM:

数据表的第 40 页显示了完整的原理图。
谢谢您、
Sima