This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:REF1、REF2 输入电流

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645672/ina296b-q1-ref1-ref2-input-current

器件型号: INA296B-Q1

您好的团队、

您能否在以下情况下提供 REF1 和 REF2 输入电流值?

测试电路与数据表第 18 页中的图 7-5 1/2 Vs 电压输出相同。  

条件 1:IN+- IN-= 0V  

条件 2:in+- in-= 101mV

  • Vs = 5V
  • REF1 = 5V
  • REF2 = 0V
  • OUT = MCU 的输入
  • TA =–40°C 至+125°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinjji、

    INA296 数据表和 EVM 用户指南未在其电气特性表中明确列出 REF1 和 REF2 输入电流值。 但是、根据 TI E2E 论坛的讨论、 REF 引脚输入偏置电流约为 20µA、 根据差分检测电压、变化约为±10µA [1]。  下面是链接、它位于帖子的最底部。

    针对您的特定条件:

    失速情况

    IN+−IN−

    预期的 REF 引脚输入电流

    条件 1

    0 伏

    ~Ω 20µA(典型值)

    条件 2.

    101mV

    ~20µA±10µA

    无论 REF 引脚 (REF1 和 REF2) 是连接在一起还是设置为不同的电压(如在 1/2 Vs 配置中、REF1 = 5V、REF2 = 0V)、该~μ A 20µA 电流都会流入每个 REF 引脚 (REF1 和 REF2)[1]。

    主要注意事项

    • 当两个测试条件之间的差分输入电压变化时、会出现±10µA 变化[1]。
    • EVM 用户指南指出、 在基准引脚上使用输入滤波时应考虑输入偏置电流、这证实了该电流在设计用途中不可忽略不计[2]。
    • 如果您从低阻抗源(直接从 VS 和 GND 驱动 REF1 和 REF2、如图 7-5 所示)、则 20µA 偏置电流不会显著影响基准电压。

    需要注意的重要事项

    ~20µA 值来自 TI E2E 社区讨论、而不是正式指定的数据表参数。 我无法直接检索 INA296 器件数据表 (SBOSA04) 电气特性表。 如果您需要保证的量产设计最小/最大规格、我建议您向 TI 技术支持或数据表的电气特性部分确认该值。

    引文

    1. TI E2E 论坛 — INA296AEVM 在不同 REF 电压设置下的不同阶跃响应
    2. INA296EVM 用户指南 (SBOU280A)

    此致、

    Javier