This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:在 RoHS、铅镀层和 MSL 中申请了解详情。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644776/ina122-request-more-information-in-rohs-lead-finish-and-msl-for-these-parts

器件型号: INA122

嗨、伙计们、

需要有关以下器件的帮助。 由于我们计划使用活动 MPN 作为过时/非活动零件的替换件。 在数据表中、我们并未获得有关 RoHS、铅镀层和 MSL 的完整信息。 请分享完整的信息什么和所有的差异。  

LMC6482AIM/NOPB

LMC6482AIMX/NOPB

INA122UA

INA122UA/2K5

CD74HC4538M

CD74HC4538M96

请将其视为高优先级。 来自我们设计团队的紧急请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    我看到缺少已废弃材料的信息、但针对活动材料提供了这些信息。 我可以进一步调查这一点、但如果您有任何卷带停产、他们也会收到这些信息。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们正在计划将活动零件作为过时零件的替代件。 因此、我们需要了解 RoHS、铅镀层、材料变更和 MSL 方面的所有差异。 我们需要立即提供这方面的资料、因此请尽快提供这方面的资料。 感谢您的理解。

    此致、

    Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    很抱歉耽误你的时间,但我能得到信息给你。  

    • INA122UA:
      • RoHS 状态 — 符合 ROHS3 标准
      • MSL - 3 级(168 小时)
      • 铅镀层 —  NiPdAu
    • LMC6482AIM/NOPB
      • RoHS 状态 — 符合 ROHS3 标准
      • MSL - 1 级(无限制)  
      • 引线镀层 — SN
    • CD74HC4538M
      • RoHS 状态 — 符合 ROHS3 标准
      • MSL - 1 级(无限制)  
      • 铅镀层 —  NiPdAu

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您分享的数据。 这将是非常有益的,以结束候补. 我们还要求这些器件提供“回流焊“信息。 请也分享这些信息。 再次感谢!!

    此致、

    Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    总结备选案文将非常有帮助。

    这是什么意思? 替代信息可从 TI.com 获得。  

    以下是 MSL 等级/峰值回流焊信息。 很抱歉、我没有提供所有信息。 我还随附了一份文档、在此处更详细地介绍 了该文档:电源模块 MSL 等级和回流焊曲线

    • INA122UA:
      • MSL 等级/回流焊峰值 — 3 级 — 260C - 168 小时
    • LMC6482AIM/NOPB
      • MSL 等级/回流焊峰值 — 1 级 — 260C — 无限制  
    • CD74HC4538M
      • MSL 等级/回流焊峰值 — 1 级 — 260C — 无限制  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Robert Clifton