This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:【查询】LMH32401 跨阻放大器 (TIA) 电路配置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH13000, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644881/lmh32401-inquiry-lmh32401-transimpedance-amplifier-tia-circuit-configuration

器件型号: LMH32401
主题中讨论的其他器件: LMH13000、 TPS61391

我们计划在激光测距仪 (LRF) 的接收器模块中使用 LMH32401 跨阻放大器 (TIA)。

您能否对以下问题进行审核并提供建议?

  • 在数据表的简化方框图中、向 PD 阳极施加-VBIAS 电压。 对于引脚 PD、可以使用逆变器提供该电压。 但是、由于雪崩光电二极管 (APD) 需要很高的 V_{APD}$ 电压、因此很难使用逆变器施加负偏置 (-VBIAS)。 您能否提供使用 APD 时的推荐电路连接?

  • 使用 APD 时、我们考虑的电路配置是 将正偏置 (+VBIAS /$V_{APD}$) 施加到 APD 阴极的。 此电路配置是否会导致任何问题? 此外、请告知我们在此设置中是否需要考虑任何补充措施或修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让应用程序团队就上述问题发表评论。

    同时、我还想重点介绍用于激光驱动的 Tx 侧的 LMH13000。

    www.ti.com/.../LMH13000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    感谢您重点介绍 Tx 侧的 LMH13000。 我们一定会牢记这一点、以满足我们的激光驾驶需求。

    您能否请与应用团队联系、了解我们预计何时会收到有关 LMH32401 APD 电路配置的响应? 我们目前正处于接收器模块设计阶段的中间阶段、因此、非常感谢他们有关向 APD 阴极应用+VBIAS 的技术指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seung、  

     以下是我们对您上述 LMH32401 问题的反馈:

    1. 您是否使用了 APD 吸收光电流的器件(阳极偏置为负电压,阴极连接到放大器输入)。 然后、是的、您需要 APD 的高反向负偏置。 建议使用我们的升压转换器、例如 TPS61391。 以下参考设计介绍了如何在您的设计中实现此功能: https://www.ti.com/lit/an/slvaez7/slvaez7.pdf?

    2. 如果您的 APD 将提供光电流(阳极连接到放大器输入端,阴极偏置到正电压)、那么您将能够使用正偏置。 器件也将在此模式下工作、但您将无法使用环境光消除和 快速恢复钳位等集成功能。 相反、该器件具有集成软钳位、可在放大器输入过载时激活。 在输入脱离饱和状态后、这确实需要更长的时间才能恢复。 此外、当软钳位被激活时、脉冲会随着输入电流超范围的增加而轻微拉伸、这一点与快速钳位模式不同。  

    谢谢您、

    Sima