This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2361:由于没有 PSpice 模型、是否打算使用硬件样片评估 TLV2361?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2361, TLV9061, TLV6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645679/tlv2361-is-the-intention-to-evaluate-tlv2361-with-hardware-samples-since-no-pspice-model-is-available

器件型号: TLV2361
主题中讨论的其他器件: TLV9061TLV6741

您好的团队、

关于本次 E2E 讨论、我想确认一下自己的理解程度。

由于缺少模型而无法在 PSpice 中对 TLV2361 进行仿真、我们是否应该向销售团队申请器件样片并使用实际硬件执行评估?

请告诉我这种解释是否正确、或者是否有其他推荐的方法。

此致、
Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shota-San、

    目的是、由于缺少模型而无法在 PSpice 中仿真 TLV2361、因此我们应向销售团队申请器件样片并改用实际硬件执行评估?

    这是一个选项,但它听起来不像最好的计划。 根据问题的分阶段、我相信您认为该计划不应该如此困难。   

    TLV2361 已经有将近 30 年的历史。 当时得到一个模型比今天更罕见。 我们似乎认为以后制作模型并不是一个很好的投资回报。 最后、晶圆制造厂(原厂)TLV2361 去年停业了。 考虑到这一切、我不会在新工程中选择 TLV2361。  

    产品网页推荐的替代方案 TLV6741 或 TLV9061 是否是该应用的更好选择?   

    这是新应用程序还是旧应用程序的新设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-san:

    我意识到我之前的消息中没有附加链接。 我指的是下面的 E2E 讨论。

    TLV2361 的 TINA 模型 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

    关于该器件、我们能否说 PSpice 仿真不可用? 换句话说、没有提供 PSpice 模型来检查或运行该器件的仿真是否正确?
    此致、
    Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoto-San、

    您是对的。 没有 P SPICE 模型。 无法进行仿真。