This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836:需要设计 q 电流小于 1mA 的差分放大器。

Guru**** 2900360 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836, THS4531, TLV3211, OPA862, OPA837, OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645601/opa2836-need-to-design-differential-amplifier-with-q-current-less-than-1ma

器件型号: OPA2836
主题中讨论的其他器件: OPA862OPA837 、OPA836 、THS4531、TLV3211、

您好、  

我正在使用高达 2.5MHz 的运算放大器设计差分放大器。 但由于多级 静态电流而产生的运算放大器是不断增加的。 我需要实现低于 1mA 的电流。 这可能我们可以使用仪器运算放大器 IC。 请提出建议。 设计要求如下所述:

1) 差分信号达到 300mVpp、由于这种信号、我们需要通过迟滞进行放大并生成干净的 PWM、如果输入具有 2.5MHz、则 PWM 的输出也为 2.5MHz、该 PWM 与输入同步。

此致、

Manoj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA862(单端转差分输出)之类的运算放大器是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    或许可以正常工作、但在 OPA862 中、静态电流为~μ A 3mA、我们需要 1mA。

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    我想说,如果单端输入正常,我们可以使用 opaamp 像 opa837 或 opa836 这样做这个方案,或者使用 ths4531 我们的超低 IQ FDA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围是多少? 您不能简单地使用像 TLV3211(约 2mV 的内置迟滞)这样的比较器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的建议、我实施了 TLV3211 它是有效的、您能推荐 OPA2836 GBW 100MHz 和 1mA 的替代器件吗?

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个具有如此高 GBW 的放大器用于什么? LTV3211 已经可以处理 300mV p-p 信号。