This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:Tresos 许可证已过期

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643891/am2732-tresos-license-expired

部件号: AM2732

您好团队:

当前评估密钥已过期、使用生产密钥、我们无法在 DaVinci conf 中生成 MCAL

 

因此,请您尽快提供新的 EB tresos 许可证评估密钥。

 

请做必要的事!!

 

使用的产品: SOC Sitara AM2732CMSFHQNZNRQ1 

公司名称: Harman International

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我正在与团队核实、并将很快分享申请新许可证的链接。 我已删除您帖子中附加的 PDF、因为它不能直接在公共论坛中发布。  

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    您可以 从此处申请新的许可证密钥。

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS

    BR、

    Sunil M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunil  

    该链接 再次转到 Processors MCAL 设计资源

    我从同一个链接本身下载并在 EB Tresos 中使用,这是不工作的。

    这就是为什么我故意附加 PDF 不重复这个过程和失败。

    该链路中存在的那个无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待您的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    请提供最新的 tresos 许可证,你分享的那个链接不工作. 团队正在等待许可证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    您能给我发电子邮件告知您使用的许可证密钥吗?  

    BR、

    Sunil M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 sure...please 确实分享你的完整的邮件 ID ,我会立即分享它  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已开始有关此问题的电子邮件对话。 请检查。

    BR、

    Sunil M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    此问题现在是否已解决?

    BR、

    Sunil Kumar M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的快速帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、请关闭此主题。