This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPP-NOISECALC:OPA892 SPICE 模型与数据表不匹配

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1640652/opamp-noisecalc-opa892-spice-model-mismatch-with-datasheet

器件型号: OPP-NOISECALC
主题中讨论的其他器件: OPA892

我正在设计一个输出将以 600kHz 的频率切换的电流源。 我使用了 OPA892 来闭合反馈环路、如下所示。

image.png
由于观察到不稳定、因此我打开反馈环路以分析开环频率响应。 然后绘制出以 dB 为单位的 V (OP1)、我希望它只是表示第一个运算放大器的开环增益。 image.png

不过、仿真的直流增益仅约为 40dB、单位增益带宽约为 66MHz。 这与数据表图有很大不同、数据表图显示直流增益约为 100dB、单位增益带宽约为 1GHz。  
image.png

这种差异源于何处、如何信任仿真结果?