This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:PGA855 输入电源电压 V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, ADS127L21, PGA854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1641974/pga855-pga855-input-supply-v

部件号: PGA855
主题中讨论的其他器件: ADS127L21PGA854

您好、PGA855 的建议 Vs 最小值为 8V。 如果 Vs 为 5V、器件将如何工作? 输入信号经过交流耦合、以消除传感器的直流失调电压。  

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我能告诉我传感器的直流失调电压是多少吗? PGA855 是一款仪表放大器、因此可去除共模电压。  

    我认为如此低的电源电压会带来无数个问题、包括器件的某些节点无法导通。 如果您愿意、我可以在实验室中为您检查、但我需要有关输入信号的更多详细信息。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、断路(未连接传感器)约为 30V。 使用传感器时、直流偏置降至 15V。 该传感器是单端输出、但在过去一直用作差分输出、只是传感器的负桥臂连接到系统回路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的快速回复、从传感器引入到 PGA855 中的信号振幅是多少?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流信号范围为 1uV 至 2.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    信号链中预期的下一步是什么? ADC/MCU?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、下一步是 ADS127L21 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    您是否尝试将 1uV 至 2.4V 的整个输入信号范围调整至 ADC? 您期望 ADC 的整个输入范围是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我宁愿不必在这个设计上通过信号链。 我想详细了解如果 PGA855 的输入电压低于 8V、PGA855 的输入端会发生什么情况。 2.4V 的最大信号小于 ADC 的 FSR、该信号将使用 PGA 的 G=1。 8V 最小值基于什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    理解这一点、我将对其进行测试、并询问设计人员如果在绝对最大值范围内但在建议条件之外运行、是否存在预期故障。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    抱歉、我不得不弄清楚如何将如此大的共模电压添加到实验室的输入信号中、这需要很长时间才能得到。  

    我建议使用单端 36V 或 ±5V 电压为 PGA 的输入电源供电。 输出电源可由 5V 单端电源供电、以保护 ADC。  

    我展示了此 PowerPoint 中的所有选项: e2e.ti.com/.../PGA855_5F00_30V_5F00_CM.pptx

    我还展示了 5V 单端输入电源如何不起作用、因为 2.4V 差分的交流耦合信号将低于电源电压并超出 PGA 的线性范围、如果 VS+为 5V、VS-为 GND、则基本上就没有问题:  

    如果想使用 PGA854 对此进行测试、请告知我(如果前面所述的 1uV 情况需要更高的动态增益)。  

    祝您一切顺利、
    Carolina