This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电力线载波通信 (PLCC) IC 和技术文档

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232, AFE032, AFE031, THS6222, OPA521, TIDA-010935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646319/afe031-power-line-carrier-communication-plcc-ic-and-technical-documentation

器件型号: AFE031
Thread 中讨论的其他器件: AFE032THS6222OPA521、THS6232

您好:

我们目前正在开发户外智能街道照明系统,并正在寻找一款适用于监控和调光应用的 PLCC 通信 IC。

我们的应用要求如下:

>户外路灯监控和调光。
>非常少量的数据传输(仅限几个字节)
>具有成本效益的解决方案
>电压环境波动
>通过电力线进行可靠的通信

请根据您的产品系列为此应用建议最合适的 IC 或芯片组。

此外、请分享任何可用的信息:

>建议的部件号
>参考设计
>应用说明

等待您的宝贵建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当您说 PLCC 时、您指的是电力线 载波 通信吗? 如所示、使用振幅调制方案?

    如果是、那么我们 特别没有任何相关资料。 您可以通过我们的任何线路驱动器实现 PLCC、但我们获得的信息通常是关于开关键控或移频键控的调制方案、它会提供相似的数据速率、这可能非常适合您的应用。 我们还支持 OFDM 信令、该信令 更复杂但具有更高的数据速率。  

    AFE031 和 AFE032 是选项。 这些实现需要 C2000 微控制器才能连接、并且这些 MCU 上目前对这些 AFE 没有太多支持。  

    其他选项是用于窄带 PLC(几百 kHz)的 OPA521、具有更分立式的 CAN。 或者使用 THS6222 和 THS6232、它们可以处理更高的带宽(几十 MHz)和更高的数据速率。  

    我们目前拥有的一款适用于光伏逆变器的可靠参考设计、  它使用 OOK:www.ti.com/.../TIDA-010935、可用于各种应用、并帮助您评估系统。 如果您愿意、我们也可以离线讨论更多内容。

    其他技术文档可在 TI.com 上相应的产品页面上找到。  

    谢谢、

    Evan