This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:INA228 与 INA4230

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646477/ina228-ina228-vs-ina4230

器件型号: INA228
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

您好、

我们设计的电路规格如下:

  • 超低功耗(待机时,测量关闭时)
  • 测量 3 个电压轨:
    • 4-15V
    • 4-15V
    • 2V 至 3.6V
  • 电压测量:最大 5mV 误差或更佳
  • 3.6V 电源轨、0...600mA 下的电流测量
  • 电流测量:分辨率为 10uA 或更高
  • 通过累积电荷/电能跟踪(库仑计数)来测量电池状态

INA228 似乎非常完美、可提供非常高的精度/分辨率、但只有 1 个电压通道 (VBUS)。

INA4230 可提供 4 个通道、但精度/分辨率较低。

问题:

  1. 是否有符合 INA228 规范的 3-4 通道器件?
  2. 器件是否计划在未来进行生产?
  3. 建议的解决方案?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas,

    否、我们没有 INA228 的多通道版本或任何 20 位多通道器件(近期没有推出)。 为了供参考、这里有 INA4235 的精度高于 INA4230、但这 4 通道器件只累积了能量(不含电荷)。 如果您需要库仑计数和最大精度、则可以使用 INA228。

    此致、

    Mitch