This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:CAN 散热焊盘可接地 — TLV1922DSGR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646260/tlv1922-can-thermal-pad-be-connected-to-ground---tlv1922dsgr

器件型号: TLV1922

CAN 散热焊盘应接地 — TLV1922DSGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    是的。 我的道歉...我通常会提及如何处理散热垫。

    通常、散热焊盘应处于最大负电位。 因此、散热焊盘应处于“GND“(引脚 8)电位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的快速答复。  
    我遇到了多个 Slight smile、其中明确禁止将散热焊盘连接到 GND、这就是我问 Δ T 的原因

    我将其连接到 GND Slight smileΩ

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek,

    总的来说、如今大多数 IC 都是基于 p 基板工艺设计的、因此为了防止寄生 p-n 结的正向偏置 、需要对负电源轨上的散热焊盘进行偏置。 但 这是否意味着在地面上取决于你所谓的“地面“。  

    在单 (+5V) 电源系统中、“接地“位于负电源轨、因此您需要将散热焊盘接地。   但是、在双电源中、非对称(例如–1V、+4V)或 负单电源(–5V、0V)、接地与负电源轨不同、因此、您必须在负电源轨处偏置散热焊盘、这可能意味着“接地“以外的其他值。