Other Parts Discussed in Thread: AMC0211S, AMC0211R, AMC1311, TLV9002, TLV9001
器件型号: AMC1311
主题中讨论的其他器件: TLV9002、 TLV9001 、AMC0211S、AMC0211R
您好:
我负责 BLDC 电机驱动器工程并设计电池电压检测电路。 电池的标称电压为 48V、最大电压为 60V(仿真中为 V1)。
由于 AMC1311 提供隔离式电压检测功能、因此我将用它来安全测量高侧总线电压。 我 在输入侧构建了一个电阻分压器来降低 60V 输入电压、使其适应 AMC1311 的输入范围(仿真中 VIN 为~1.935V)。
AMC1311 在输入侧由 5V (VDD1) 和输出侧由 3.3V (VDD2) 供电。 然后、差分输出被馈送到围绕 TLV9002 运算放大器构建的差分放大器级。
由于我要使用的 STM32 ADC 是单端的、因此需要单端输出电压。 U2 的输出通过一个简单的 RC 滤波器直接进入 ADC 引脚。 对于 60V 输入、仿真输出为~3.282V、该电压在 3.3V ADC 基准范围内。
我的问题是。
1.此应用程序的整体仿真拓扑看起来是否正确?
2. AMC1311 输入侧的电阻分压比是否合适?
3.将单端输出直接馈送到 STM32 ADC 是否有任何问题?
4、有任何提高噪声性能或准确性的建议?
我附加了 PSpice 仿真原理图以供参考。 如有任何反馈、将不胜感激。
谢谢!