This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 - S2P 故障

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1644549/tas6684-q1-tas6684---s2p-fault

器件型号: TAS6684-Q1

我正在对 TAS6684 放大器进行故障排除、在通道 1 和 2 上会出现奇怪的“电源短路“故障行为。

根据数据表、当器件检测到从 OUTxP 或 OUTxM 到电源轨的低阻抗导电路径时、会触发 S2P 故障。

我的意见:

  • 通道 3 和 4 运行良好。
  • 通道 1 和 2 运行异常。
  • 如果我将负载/扬声器连接到通道 1、通道 2 会立即报告“对电源短路“。
  • 如果我将负载连接到通道 2、通道 1 会报告相同的故障。
  • 接线和扬声器已经过验证、绝对不是原因。
  • 如果没有负载、故障就不那么明显/可能消失。
  • 此问题仅在加载时出现。

这使我怀疑输出阶段存在内部缺陷、可能是:

  • 泄漏的高侧 MOSFET、
  • 半桥驱动器损坏、
  • 自举问题、
  • 或者通道 1 和 2 之间存在内部耦合问题。

由于通道 3/4 不受影响、我怀疑这是一个系统级供应问题。

是否有人在 TAS6684 或类似的 TI D 类放大器上看到过类似这样的交叉触发 S2P 故障?
输出 FET 部分损坏是否会导致另一个通道在负载下报告 S2P?

任何见解都将不胜感激。

此致、

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    我需要得到澄清、以便更好地理解这一点。

    1. 对电源短路 是直流诊断报告的对电源短路故障。 是这样吗?  

    2. 项目 3 的说明“如果我将负载/扬声器连接到通道 1、通道 2 会立即报告“对电源短路“。在将负载连接到通道 1 之前、通道 2 是否处于播放模式?  还是处于开路负载状态?   (检查状态寄存器 0x72 以读取状态)

    我要尝试理解的一点是:如果 CH2 已经处于播放模式、则 CH1 连接负载将产生比开路状态更高的电流、则没有理由中止 CH2 以停止播放并重新运行直流诊断、然后报告对电源短路。   只有当 CH2 继续执行直流诊断时、附近的通道可能会产生一些耦合或干扰噪声、并导致对直流诊断的错误检测。   有些东西看起来很奇怪、因此我需要更多关于此故障如何报告的信息、以便进一步分析。

    您能否发布原理图、布局、初始化寄存器配置。  我们需要检查这里是否有任何问题。

     

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有这样的任何原因、我认为设备无法正确进入播放模式。  因此、我们在早期调试阶段将其优先级降低。

    • 泄漏的高侧 MOSFET、
    • 半桥驱动器损坏、
    • 自举问题、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的支持。 以下是我的答案:

    1. 对电源短路 是直流诊断报告的对电源短路故障。 是这样吗?  

    是的,这是正确的。

    2. 项目 3 的说明“如果我将负载/扬声器连接到通道 1、通道 2 会立即报告“对电源短路“。在将负载连接到通道 1 之前、通道 2 是否处于播放模式?  还是处于开路负载状态?   (检查状态寄存器 0x72 以读取状态)

    -> 首先、两个通道都位于“负载诊断“寄存器 0x72 中 显示 0x11 = DEZ17  

    ->连接后、通道 1 通道 1 上的仅负载处于播放模式、通道 2 显示负载诊断(通道 2 打开) 寄存器 0x72 显示 0x41 = dez65

    -> 寄存器 0xC0 显示了 S2P 通道 2

    是否有方法直接向您发送所请求的数据(原理图,布局等)? 由于数据保护和业务机密性原因、我不能在公开可访问的论坛上发布此类信息。

    此致

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:

    您能提供  所使用的电感器模型吗? 两个通道的电感器之间的间距是多少?  

    当通道 1 播放音频时、通道 1 电感器产生的不断变化的磁场可能会影响 通道 2 的负载诊断。

    您可以尝试将电感器更改为具有较低磁漏电流的合金电感器、以确定问题是否可以解决。  

     

    此致、

    Zoey Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的反馈。

    5 月 13 日、我发现该问题不是由线圈或输出滤波器引起的、但很遗憾、PCB 板上通道 1 和 2 的平行布线不正确。

    到那时为止、还没有出现这个问题、因为我们原型制造商提供的 PCB 堆叠的外层和内层之间的绝缘厚度是当前生产供应商的三倍。 因此、当负载通道的开关启动时、另一个通道上会产生正弦串扰并重新组合为 S2P。

    通过使用线桥重新布线、我能够解决该问题。

    布局更新已实施并发布用于生产。

    感谢您的宝贵意见和建议。

    此致

    Bernd