This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838 的 LTSpice 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1645972/opa838-ltspice-model-for-opa838

器件型号: OPA838
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

我要为 OPA838 寻找 LTSpice 模型。 我使用了另一个论坛的一个,但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

     我们建议在 TINA-TI 或 PSpice for TI 中使用我们的器件、因为模型是使用这两个仿真软件进行设计和测试的。 您可以使用以下方法导入 LTSpice:

    1.  从产品文件夹下载 OPA838 的 PSpice 模型、并将文件“OPA838.LIB“复制到“LTspiceXVII/lib/sub“文件夹中。 (或您的 LTspice 版本)
    2. 在 LTSpice 中打开.lib 文件
    3. 突出显示.lib 文件中的.cbt 行、然后右键点击以生成符号。
    4. 打开新的原理图页面  、并将生成的模型(如普通元件)导入我的原理图(通过标题中的“与门“)、我从文件夹【自动生成】中拾取了该原理图。  

     我遵循了上述内容、并遇到了一些常见问题、其中会说:

    错误:节点 U2:I0:i5:I19:1:102 悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I5:I19:1:RA
    错误:节点 U2:I0:i5:I19:1:302 悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I5:I19:1:RC

     这是因为仿真器无法在这些节点处找到直流接地路径。 在这种情况下、您可以手动将大电阻器添加到网表中、如以下 e2e 主题:  OPA857:OPA857 Spice 模型所示 

     我快速设置了一个原理图文件、看起来它正在运行。 附件为项目。

     e2e.ti.com/.../OPA838-LTSpice.zip

    谢谢您、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    您能给我发送.lib 文件吗? 您的原理图仿真仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

     下面附加了修改后的 OPA838.lib 文件。

    e2e.ti.com/.../OPA838.lib

    谢谢您、
    Sima