Other Parts Discussed in Thread: ADS7057, THS4551
部件号: THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS7057
尊敬的 TI 团队:
我们根据 ADS7057 数据表中建议的参考设计方法、使用 THS4551IRUNR 作为 ADS7057IRUGR ADC 的差分驱动器。 将随附原理图以供参考。
发现的问题:
无论施加的输入信号条件如何、FDA 输出 FDA +在靠近正电源轨 (VS+≈4.3V) 附近饱和、而 VOUT VOUT−保持在~1.7V 左右。
观察结果:
•即使 VOUT 输入被隔离、ADC+也会在 VS+附近饱和
•在不同的输入条件下、行为保持相似
•使用 AVDD/2 生成 VCM
•THS4551 由单个 4.3V 电源供电
•ADS7057 AVDD 为 2.8V
我们希望您提供以下方面的指导:
•此配置中出现非对称输出饱和的可能原因
•在驱动 ADS7057 时 THS4551 的任何稳定性或补偿注意事项
•这是否与共模工作范围或反馈网络实现有关
请查看随附的原理图并提供您的建议。
此致、
Thejas B M