This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:裸片

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6553, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646513/lmh6553-die

器件型号: LMH6553
Thread 中讨论的其他器件: THS4541

您好:

我想知道 TI 以裸片格式销售 LMH6553、如果是、MOC 和价格是多少。

谢谢、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giora:

    遗憾的是、我们没有 LMH6553 或 FDA 的裸片销售。  

    如果需要考虑尺寸、则 RUN 封装中的 THS4541 应为 2mm x 2mm、并且具有相似的性能。 但是、它没有输出限制钳位、电源电压范围较低。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢