This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470REBEVM:50 Ω 负载电阻器的尺寸

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646520/ths3470rebevm-size-of-50-ohm-load-resistors

器件型号: THS3470REBEVM

对于此 EVM、50 Ω 负载电阻器的规格为 0603、0.1W

对于 CW 信号、这表明最大输入电压应该约为 2.2V、但建议进行 4V 的直流测量、这将导致电阻器耗散 0.32W、即电阻器指定耗散的大约 3 倍。

我建议 50 Ω 电阻器应至少为 0.5W、以便为数据表中指定的 4V/.32W 直流电平提供一点裕度。

(当然,对于此类大多数直流测试,电阻器会静默地消失,没有迹象表明它不再存在。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您对此元件更改的建议。 我们将在修订 EVM 时考虑这一点、并进行相应的调整。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、除了这个小问题、该 EVM 经过了深思熟虑、运行良好。 它当然行使了芯片的所有功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的反馈。 如果您对器件和 EVM 有任何其他问题/意见、请联系我们。  

    此致、

    Ignacio