Other Parts Discussed in Thread: BUF602, OPA615, LMH6702, OPA855, OPA860, TINA-TI, THS4022, OPA656, OPA858, LMH34400, LMH32401, OPA859
器件型号: OPA855
主题中讨论的其他器件: LMH6702 、BUF602 、OPA615、 OPA860 TINA-TI、 THS4022、 OPA656、OPA858 、 LMH34400、 LMH32401、 OPA859
您好:
很抱歉、如果已经有足够的资源来提供此信息、但如果有人指出我的误解/从何处查找更多设计资源、我将不胜感激。 我要么过度思考问题空间、要么不理解问题空间。
我需要设计一个测量光电二极管电流峰值振幅的电路。 输入源是脉冲激光器、脉冲宽度为 10ns、PRR 为 30-60kHz。 选择的光电二极管比激光更快、因此我们将使用激光速度来满足放大器的要求。
到目前为止、我已经确定粗略的信号链应如下所示:
阶段 1:TIA(匹配输入信号的 BW,以确保在滤波中不会丢失任何振幅信息)-> 进度:我似乎有一个稳定的波形跟随输入、LMH6702 的振幅发生变化。 我仍然不确定我的电路是否适合使用、它是按照数据表中的反相放大器示例建模的。
第 2 阶段:通过缓冲器?/增益放大器将电压达到可用水平-> 进度:我正在 TIA 之后使用 BUF602
第 3 阶段:精密峰值检测器/采样保持(尽管我更喜欢不需要外部时钟信号,因为这会使布局复杂化)-> 进度:我尝试使用 OPA615 来对峰值进行采样、但不确定我的方法是否正确、我相信此 IC 可以用作峰值检测器。
阶段 4:比较器(将基准设定点与阶段 3 的输出进行比较) 进度:等待完成阶段 3 后再进行设计。
我尝试了 TI 提供的许多标准高速运算放大器 — 这是我在 LMH6702 上遇到的最幸运的一次、但我没运气好就尝试切换到 OPA855。 OPA855 似乎是更好的选择、但我不确定。 另外、对于我的特定 BW 要求、CFB 或 VFB 更好...
我还很难理解如何在不丢失所有动态范围的情况下降低信号速度。 不知道如何将其转换为准直流电平以供比较器使用。 我需要这个振幅电平来设置光电二极管接口波束完整性的阈值。 我知道这是一个可解决的问题、但不确定我的问题出在哪里!
提前感谢!
更新日期:5/10/26: 我一直在阅读关于这个主题的所有其他帖子,似乎我在重复问一个问题。 我将遵循此处的建议: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986057/opa615-figure-48-in-datasheet-results-not-as-expected/3673810?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=larry%20AND%20kai#3673810
您认为我是否需要使用 OPA680 而不是 615? 此外、馈送峰值检测器的电压输出摆幅仅为 0V 至 1V。 在峰值检测之前、我是否可以将其放大到 0V 至 4V 等电压?