This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:高电压时的振荡噪声

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646924/ths3470-oscillating-noise-at-high-voltage

器件型号: THS3470

您好:

我的客户评估了我们的设备、并提出了以下问题:

  • 我们无法将电源电压升至标称+/–30V、因为会出现振荡(尽管我们添加了 100pF 补偿电容器)、在某些情况下芯片温度会快速升高到高值(有时甚至在断电模式下!)  

 

TI 方面是否有一些已知问题? “发布版本“THS3470 是否与我们获得的 XTHS3470 样片相同或者是否有“升级“?

 

谢谢、

 

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    与已发布的版本相比、XTHS3470 有一些更改。 设计进行了许多改进、从而大幅改进了器件。 客户是否正在使用 XTHS3470? 如果是、我建议测试已发布的版本。

    此致、

    Ignacio