Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA615
器件型号: OPA860
主题中讨论的其他器件: OPA615
大家好!
我无法找到最“正确“的方法来描述问题、但我认为以下内容应该说明这一点。 有人提出了类似的问题、但我没有发现有任何决议符合我的目的。 我得到的最接近的是这个设计: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986057/opa615-figure-48-in-datasheet-results-not-as-expected/3673810?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=larry%20AND%20kai#3673810 和 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986057/opa615-figure-48-in-datasheet-results-not-as-expected/3673810?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=larry%20AND%20kai#3673810
我想获取脉冲波形并对峰值进行采样、以便可以像使用平均直流值一样使用该值。 我的脉冲信号具有过长的积分窗口(脉冲非常窄,周期非常长)、需要峰值检测才能保持一定水平的动态范围。 我尝试使用 OPA615 构建此电路、但没有太多成功。 大多数情况下、我很难理解如何使用静态电流调节。 我相信我会遇到同样的 OPA860 问题。
我认为我尝试做的事情相对简单、并且之前已经过解决、但有一些设计注意事项需要考虑、部分原因在于输入信号的速度。 我已经有一个模拟前端来从传感器获取信号 — 我有 1.5V 范围。 理想情况下、我希望使用峰值检测器将其分为 10 个不同的电平、并将其用于允许用户选择 10 个不同的电平、这些电平可用作信号测量的“阈值“。 这将在稍后的信号链中用于根据输入电平确定开关是断开还是闭合。