This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:技术问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647611/ina381-q1-technical-questions

器件型号: INA381-Q1

您好的团队、

我有关于 INA381A1-Q1 的技术问题。 您能帮我回答吗?

  1. 我的客户想在 IN+引脚和 IN-引脚之间添加电容器、以抑制高频噪声。 是否可以这样做? EVM 的用户指南显示 IN+引脚和 IN-引脚之间连接了电容器。
  2. 如果是、建议的电容器值是多少?
  3. 客户仿真了 INA381A1-Q1 的 PSpice 模型。 当 VS+引脚的电源关闭时、VOUT 引脚的电压最大变为 17V。 我附上了仿真波形和下面的仿真电路。

image.png

image.png

4.当 VS+引脚的电源为 5V 时、VOUT 引脚的输出电压超过 OUT 引脚的绝对最大值 5.3V。 在这种情况下、VOUT 引脚的电压被钳位至 5V、或者 IC 由于超出 VOUT 引脚的绝对最大值而断开?

image.png

5、如果 VOUT 引脚的电压没有被钳制到 5V、5V 齐纳二极管是否可以钳制 VOUT 引脚的输出电压?

6.是否有办法在上电和断电期间不输出比较器(ALEART 引脚)? 我的客户正在寻找禁用比较器输出的功能(ALEART 引脚)。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    我的客户想在 IN+引脚和 IN-引脚之间添加电容器来抑制高频噪声。 是否可以这样做? EVM 的用户指南显示 IN+引脚和 IN-引脚之间连接了电容器。[/报价]

    是的、客户可以在输入之间添加电容器、我们专门在 数据表的第 8.1.4 节中展示了这种情况

    如果是、建议的电容值是多少?

    这取决于客户关注的频率。 我们有一个很好的 常见问题解答 (尽管是针对其他器件编写的,但与此问题相关的良好信息)和一个 TIPL 、可帮助设计这些输入滤波器。

    当 VS+引脚的电源为 5V 时、VOUT 引脚的输出电压超过 OUT 引脚的绝对最大值 5.3V。 在这种情况下、VOUT 引脚的电压被钳位至 5V、或由于超出 VOUT 引脚的绝对最大值而损坏 IC?

    我正在等待我们设计团队提供的一些有关内部钳位的信息。 我认为 17V 输出电压并不现实、可能是模型中的干扰、但我会在收到更多信息后在此处更新。

    是否有办法在通电和断电期间不输出比较器(ALEART 引脚)? 我的客户正在寻找禁用比较器输出的功能(ALEART 引脚)。

    无法启用/禁用此器件上的 ALERT 引脚。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    我已经与我们的设计团队确认、输出在内部被钳位以避免其远高于电源电压。

    从模拟来看、 它看起来确实是模拟本身的一个伪影。

    重新运行仿真、我们看到相同的尖峰...

    这似乎源于客户设置的“0ms“上升和下降时间。 上升和下降时间必须有一些实际的值、否则系统不知道该怎么做。 如果我们将其更新为 1ns、该工件将消失...

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis