This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:如何获得 5、5V 隔离式电源

Guru**** 2928870 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, AMC1411-Q1, UCC33420, SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648121/amc1411-q1-how-to-obtain-5-5v-isolated

器件型号: AMC1411-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC33420 、UCC12050、 SN6501SN6507

您好:

我正在尝试检测 1、5kV 75kW DAB 上的电压 (AMC1411-Q1) 和电流 (AMC1400DWLR)。  

我的问题是:如何为隔离式运算放大器的高功率侧获得 5、5V 的电源电压? 隔离需要至少与 AMC14xx 元件提供的隔离一样好(8kV 脉冲 1µs 过压、3,2kV 峰值 1 分钟过压、15.5mm +爬电距离和 8mm 间隙、2kV 工作电压以实现裕度)。  

除了创建定制变压器并实现自己的反激式设计之外、我还有其他选择吗? 或者是否有现有的组件/解决方案? 我尝试查找应用手册、但找不到任何涉及该主题的内容。

此致、  

Brice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brice、我们具有集成变压器的隔离式 DC/DC 转换器(UCC12050、UCC33420 等)没有足够的间隙和爬电距离来匹配 AMC14xx。

    您有两个选项:

    -使用栅极驱动器电源(我假设您在 DAB 转换器中使用隔离式栅极驱动器)

    -将 SN6501、SN6505 或 SN6507 变压器驱动器与外部变压器一起使用。 Wurth Elektronik 为他们提供了目录器件。

    Texas Instruments SN6505 | W ü Würth Elektronik 参考设计搜索

    此致、Jiri