This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:单路快速运算放大器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA620, OPA863A, OPA365, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647933/opa2626-a-single-fast-op-amp

器件型号: OPA2626
主题中讨论的其他器件: OPA365OPA837 、OPA863A、OPA620

您能提出一个单路快速运算放大器吗

GBP> 50MHz

失调电压< 500uV

单位增益稳定

我不想使用 SHDN 引脚、封装可以是 SOT23-SC70/SOIC/QFN

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA365 和 OPA836A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们拥有多款符合上述要求的产品。
    如果您需要低电源电流、我建议您使用 OPA837 或 OPA863A。
    如果您需要低偏置电流、我建议您使用 OPA620 或 OPA365。

    请告知我们需要缩小合适器件范围的其他关键要求。

    谢谢
    Vikas J