This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:LMC6082 精度漂移随时间的变化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6082, LMC6084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647200/lmc6082-lmc6082-accuracy-drift-over-time

器件型号: LMC6082
主题中讨论的其他器件: LMC6084

您好:

我正在寻找 LMC6082 运算放大器的长期参数漂移数据或 HTOL(高温工作寿命)报告。

具体而言、我需要有关以下方面的信息:

  1. 输入偏置电流 (IB) 和输入失调电流 (IO) 寿命漂移

  2. 输入失调电压 (VOS) 长期漂移

  3. 通道间跟踪:同一封装内的两个通道在 VOS 随时间漂移方面的匹配程度如何?
  4.  长期老化下的开环增益 (AOL) 稳定性。

非常感谢 LMC608x 系列的任何官方可靠性摘要或老化曲线。

提前感谢!

此致、

Christopher

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    您可以在我们的 质量、可靠性和封装 工具中找到 LMC6082 的 HTOL 数据。

    很遗憾、我无法提供您所需的特定长期参数漂移报告、因为这些信息不是我们发布的 LMC6082 相关信息。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    由于官方报告未发布、您能否检查内部是否有以下任何一项可用。 如有必要、还要遵守 NDA?

    • 原始/内部数据:LMC6082 认证的 Δ 测量日志。 像 原始 HTOL 测试数据一样?

    • 系列数据:姊妹器件(例如 LMC6084)或显示参数漂移曲线的同一晶圆工艺节点的可靠性报告。

    • 替代测试:长期存储寿命 (HTSL) 数据跟踪这些参数。

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    抱歉、我无法透露该信息。

    尽管我们的某些器件(例如零漂移放大器)确实具有长期漂移图、但 LMC6082 不是我们提供此数据的器件。 您可以使用数据表中提供的分布来估算高斯分布(例如 Vos 和 IB)的 0 中心规格的寿命漂移。

    您可以在 此处的幻灯片中找到有关如何计算长期漂移规格的完整详细信息。 还有一个与 之关联的视频、可在此处找到。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis