This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:增益–1 求和配置和器件建议请求中的 THS3491 振荡问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647018/ths3491-ths3491-oscillation-issue-in-gain--1-summing-configuration-and-device-recommendation-request

器件型号: THS3491

您好:

我目前正在使用 THS3491 调试电路板。 该电路设计为增益为–1 的反相放大器。 反馈电阻器为 681 Ω、输入电阻器也为 681 Ω。

 预期 操作 是  生成 一个   等于   直流 电平 的输出信号以及 一个 小的 交流 正弦波 分量。  具体而言、 我  希望  输入     0.5V  至 2.0V 的直流电压  、并     在 DC 到 100MHz 之间添加一个      输出 振幅约为 30mVpp 的正弦波信号。

我的 当前 测试 条件   如下:

器件: THS3491
配置: 反相 增益 = –1
Rf = 681 Ω
Rin = 681 Ω
同相 输入 IN+: 0.8V  直流 偏置
反相 输入、 IN-: 100MHz  正弦 波、 100mVpp 、  通过  10 µF  电容器进行交流耦合
 电源: 最初为 +15V/–15V     
PD 引脚: 已启用
REF 引脚: 连接 至 GND
目标 输出: 0.8V  直流  、带有 100MHz  正弦波 分量、 约 30mVpp  

当 I 施加 +15V  和 –15 V 电源时、  输出 出现 严重的 振荡 或 高频 噪声。  但是 、当 我  将 负 电源电压 从 –15V 更  改为 大约 –2.8V 时 、  输出 变为 纯净 、并  按 预期工作。  在 这种 情况   下、我可以观察到 大约 0.8V  DC 加上大约        30mVpp 的 100MHz 正弦波 。

但是、 当 我 将  IN+ 直流 偏置 从 0.8V 增大  到 大约 1.1V 时 、        输出端会再次出现振荡或噪声。  如果 我 随后 将  负 电源更 改为 大约 –2.4V 、则  输出   再次变为纯净状态。

    稳定性似乎 在很大程度上 取决于      负 电源 电压 和      IN+处直流偏置电压的组合。  我  想  了解     这种 行为的根本原因。

 您能  帮助 回顾  以下 几点吗?

Rf = 681 Ω 是否适用于 THS3491 –1 反相增益配置?
由于 这 是 一款 电流反馈 放大器、 我 知道      Rf 的绝对值   对于 稳定性很重要。
对于     –1 的反相增益 配置、       您 建议使用哪些 Rf 和 Rin 值 来实现 稳定 运行?
  振荡可能 是  由于      反馈 电阻 值、 PCB 寄生效应、 输出 负载 或 容性负载而导致的相位裕度不足引起 的?
是否  预计  更改  负 电源 电压 会      以这种方式改变稳定性行为?
  THS3491 是否 适用于  我的 目标 应用、  即  输出  0.5V  至 2.0V             的直流电平、以及 大约 30mVpp 的小型 0 至 100MHz 正弦波分量 ?
如果 THS3491  不是  最 合适的       器件、您能否 为 该 应用推荐更合适的器件?
我 正在 寻找  一个 高速 放大器 或 加法 放大器 、它 可以  在       0.5V  至 2.0V 的低直流输出电平  下工作、并 将  小 正弦波 信号叠加  到 100MHz 上 。

其他 说明:

 交流 输入  电流  通过  10 µF  电容器进行耦合。
 输出 振幅  很小 、约为 30mVpp 。
   可以   根据 需要调整负载条件。
             如果     不 需要高输出电流、我更倾向于使用比 THS3491 更易于稳定的器件。

    如果 您 需要  原理图、 PCB 布局、 输出 波形 或 电源 噪声 波形 进行 进一步 检查、敬请告知。

 此致、

JH LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享该电路的原理图吗? 我有点困惑如何使用交流耦合电容器设置反相节点。 一般来说、THS3491 可能不是较低增益的理想器件、因为由于稳定性问题、它根本不起作用。 如果您可以发送一个原理图、我们可以协同努力尝试调试设置、看看我们是否可以将电路达到稳定点。 我还可以查看该电路、看看另一个器件是否可能更适合您的应用。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    由于公司的安全政策、我无法在注释中公开分享电路原理图。

    您是否可以提供一个电子邮件地址、让我直接发送原理图?

    此致、

    JH LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题我向您发送了一个朋友请求、因此我们可以离线讨论此问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    谢谢你。 我接受了你的朋友的请求,但它看起来可能无法正常工作在我的身边。

    我仍然找不到您的电子邮件地址。 您能告诉我您的电子邮件地址、以便我直接发送原理图吗?

    此致、

    JH LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我继续向您发送了一封电子邮件。 我们可以离线继续讨论。 我将继续、关闭主题。

    此致、

    Ignacio