Other Parts Discussed in Thread: OPA197, XTR305
器件型号: OPP-NOISECALC
主题中讨论的其他器件: OPA197
早上好、
我目前正在设计一个高侧电流源、驱动值为 1k Ω 的接地负载。 所需的输出电流范围为 0 –20mA、由 0V 至 10V 的输入电压控制。
作为参考、我从本文标题中提到的论文开始、该论文使用了两个级联运算放大器。 在我的实施方案中、我使用两个由 0V 至 28V 供电的 OPA197 运算放大器
目前、我很难获得所需的输出行为。 您能否提出实现所需性能所需的正确参数和设计注意事项?
此外、如果这种电路拓扑不适合达到目标规格、我希望提供其他解决方案。
通常、输出电流必须保持与所选负载无关、因为该电路需要作为真正的电流源运行。
非常感谢您的帮助。
Mattia Crippa.