This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:opa192 反相放大器的驱动能力

Guru**** 2950510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648251/opa192-driving-capability-of-the-opa192-inverting-amplifier

器件型号: OPA192

您好 TI 专家

  附件显示了反相放大的功能。

  仿真结果表明、当输入为 2.4V 时、反相输出不是–4.8V、因此只能达到–4.25V。 我查看了数据表、最大输出电流为 65mA。 理论上、Vo/Rload = 4.8/250 = 19.2mA、不超过 65mA。 为什么输出 Vo 无法达到–4.8V?

  谢谢!

opa192 反相放大器.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器可以驱动 65mA 负载(在室温下)、但其输出电阻不为零、因此会出现压降。 请参阅图 20:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    克莱门斯是正确的。  如果需要更好的摆幅、则需要增加电源电压。  您还应在驱动高电流时检查器件的功率耗散和自发热。   功率和温度 详细介绍了该主题。

    此致、艺术