This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:兼容性检查和基准设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648036/xtr111-compatability-check-and-ref-design

器件型号: XTR111

我们需要针对 0mA 至 20mA 和 4mA 至 20mA 和 2mA 至 20mA(3 线)的 REF 设计以及传感器的 REF 电压使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddesh:

    XTR111EVM 是否无法满足电路电流环路部分参考设计的这些需求?  

    我们还具有使用 XTR111 的其他参考设计、可在 TI 参考设计库中找到

    如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    此致、

    Robert Clifton