This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:为 25W、4 Ω 为商用车选择 4 通道 D 类放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646206/tas6684-q1-4---channel-class-d-amplifier-selection-for-25w-4ohm-for-commercial-vehicle

器件型号: TAS6684-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找合适的汽车 D 类音频放大器 IC。

要求:

  • 商用车细分市场
  • 电源电压:8V 至 32V
  • 频道数量:4.
  • 输出功率:4 x 25 瓦、4 欧姆
  • 符合汽车标准

请建议使用合适的 D 类放大器。

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    TAS6684 是满足所有要求的现有器件。 此项目的时间表、预计数量和成本目标是什么?   另外、如果有任何其他要求、请告知我。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise:

    感谢您之前的答复。


    对于 TAS6684-Q1 D 类放大器、我需要设计散热器并计算功率耗散。 由于带有音频信号的放大器输出功率不是连续满量程功率、因此应该如何计算平均功率耗散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amirthathaarani

    由于带有音频信号的放大器输出功率不是连续满量程功率、因此应该如何计算平均功率耗散?

    通常应该有产品规格并包含额定功率。 使用额定功率并按照数据表效率曲线计算损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow

    按照数据表 pg 编号启动。 213 从表 11.1 中可以看出、额定功率耗散为 8W。

    但考虑到数据表中的效率曲线图 5.50、功率损耗约为 13W。

    我的应用是 4 欧姆, 25W 扬声器, 4 通道所以总功率 100W。 那么、对于热设计、我应该考虑哪个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid=“683931“ url=“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1646206/tas6684-q1-4---channel-class-d-amplifier-selection-for-25w-4ohm-for-commercial-vehicle/6354373 ]我的应用是 4 欧姆,25W 扬声器,4 通道,所以总功率 100W。 因此、对于热设计、我应该考虑哪个值。

    请遵循效率曲线。