This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2994:OPA2994 的行为类似于 741?

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, OPA994, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1647603/opa2994-opa2994-behaving-like-a-741

器件型号: OPA2994
Thread 中讨论的其他器件: OPA994、 OPA2810

我使用了 OPA2994 作为 2Vpp 正弦波的缓冲器。 一个通道只是直线同相缓冲器、另一个通道连接为反相器。 同相缓冲器没有电阻器、反相缓冲器具有 470R 输入和反馈电阻器。 芯片通过芯片电 源引脚上的 0.1µF MLCC 关断+/–15VDC。

3c4397aa-d2cd-4fa0-8d50-1932df0a67eb.jpg

该电路基于定制 PCB 构建、具有较短的关键布线。 我从 Mouser 购买了这些芯片以及许多其他部件。 袋中显示 OPA2994IDR、芯片中显示 OPA2994I、因此一切看起来都很好。 我已经检查了放大器输入端的信号是否正确、因为它来自我的信号发生器。 输出只是通过 Tek 示波器探头进入 Tek 示波器。 我发现两个缓冲器输出都在 1MHz 开始滚降、这让我很惊讶。 下面的以黄色显示缓冲器输入、以 BUE 和红色显示两个输出。 测试频率为 4MHz、放大器应能够在单位增益下轻松完成该测试。

tek00009.png

我对 µs 放大器进行了一些测试、发现压摆率为 0.8V/μ s、而它应该为 35V/µs μ s。 通过施加 500kHz 方波、我发现当输出应该达到 20mV 以内时、输出只能达到每个电源轨的约 0.5V。 我从输入端断开了引脚 3、因此仅运行反相侧、以防问题出在引脚 3 直接连接的情况下、但这对反相通道的性能没有影响。9104fd7a-6e87-46d7-bf13-77abb32a7e58.jpg

我测量的性能似乎与 741 匹配! 我在做什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、  

    由于设计中的全功率带宽和压摆增强架构、您可能会看到这种行为。 我上周发布了一份应用手册。 请在此处查找:

    https://www.ti.com/lit/an/sdaa309/sdaa309.pdf?ts = 1779307620863&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何问题、请告诉我。 在示波器上、您可以尝试使用数学函数并绘制输出减去输入、这实际上就是输入差分电压。 该测量有助于了解压摆增强何时激活或未激活。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、完全解释了这一点! 我注意到了方框图中的 Slew Rate Boost 框、想知道它是否与之相关。 遗憾的是、数据表强调了快速压摆率和高 GBW 数据、但似乎没有说明它具有两种模式、只有在运动模式下才有这些值。 本文档也未提及导致其从“散热片模式“切换到“运动模式“的输入条件。 我的电路需要缓冲高度复杂的声学信号、最高可达几 MHz — 它们可能是任何信号。 缓冲器必须与“信号无关“、即无论其频率、振幅或谐波含量如何、缓冲器都必须忠实地再现输入信号。 OPA994 有两种模式、其中一种明显不适合我的应用、我无法知道或控制它使用的模式、很可能它会处于错误的模式、甚至可能在信号中间的这两种模式之间切换、并严重地使形状和相位失真。 尽管标题数据符合我的要求、但这看起来并不适合我的应用。 如何为我的应用选择运算放大器? 我是否可以明确搜索没有压摆增强功能或看不见的功能? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、  

    对于高达几 MHz 的信号、我建议查看我们的高速运算放大器。 您可能会考虑的一个运算放大器是 OPA2810。 如果您愿意、可以联系我们的高速运算放大器团队、他们将能够为您提供更多见解或其他潜在候选人。  

    此致、  

    Chris Featherstone