This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3901:有关 TLV3901 锁存器功能和 TINA 模型行为的问题

Guru**** 2941190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649494/tlv3901-question-regarding-tlv3901-latch-functionality-and-tina-model-behavior

部件号: TLV3901

有关 TLV3901 锁存器功能和 TINA 模型的问题、请访问 Behavior.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hadi、

    您是对的。 模型中当前存在一个未实施内部 50Ω 上拉至 VCCO 的错误。 这将在模型的下一次迭代中修复。

    对于 LE 引脚上连接到 GND 的电阻器、这取决于您的 VCCO。 如果您使用 3.3V VCCO、500Ω 电阻器应在 LE 和 LEB 之间施加–300mV 的差分电压、因此这应该是有效的配置。