This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:锯齿波形

Guru**** 2915380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1649486/ina333-sawtooth-waveform

器件型号: INA333

尊敬的专家:  

需要这方面的建议。

b3144ff3c33e15718813dc3d8a672b79 (1).png

仿真显示的是直线、但构建电路后、输出显示的是锯齿波形。 问题可能是什么?

f889f4e334f8076ffbaad7baf1a534eb (1).png

更多信息:

1.所使用的示波器探头为标准长度。
2、输出点与测量端之间没有长导线;示波器探头通过 5 cm 导线连接到输出点。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我首先要检查 INA 的输入是什么样的、以查看它们是否为直流电压。 此外、节点在正确的连接点下方被圈出了吗?

    关于该原理图、我注意到的一点是基准没有被缓冲。 如果 INA 的 REF 引脚检测到较大的输入阻抗、则器件的 CMRR 可能会显著降低、如数据表的这一部分所述。  

    如果上述任何电压源上存在显著纹波、您可以看到输出上出现纹波 、尤其是由于 CMRR 性能下降而导致的 VG1。

    能否测量在任何电压源上是否出现任何纹波? 此外、如果 在 REF 引脚与 GND 之间建立低阻抗连接、问题是否仍然存在?

    此致、

    Taylor Allan