This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:组件故障

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648483/ths4031-component-malfunction

器件型号: THS4031

THS4031ID.msg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ,

    我看到附件中附带了两个图像。 可以肯定的是、有 1000 个数量或 250 个数量的订单在 msg 文件中是否正常工作?

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    1000 台 PC - NOK、250Pcs — 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我可以问您是否有发现吗? 为什么同一电路存在差异? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问您是否有发现吗? 为什么同一电路存在差异? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ,

      2024 年发布了 THS4031 产品变更通知 (ID PCN 20240314000.1)。 尽管这两种器件使用不同的技术、但其设计为以类似的方式运行。  数据表的修订版本 L 列出了更改。 我们已经验证器件行为在很大程度上匹配、但在某些情况下可能需要微调‑。 您能否详细说明一下该用例并描述您执行的表明 1000 个 CPU 无法正常工作的测试?

    如果您无法在此处分享、您可以通过邮件联系:vikasj@ti.com。
    谢谢
    Vikas J
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    我把它传给了我的同事。 我正在等待响应。