This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:学术项目 — 功率测量系统的元件推荐和样品支持

Guru**** 2946770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ISO224, AMC1301, AMC131M03, TIDA-010244, AMC-ADC-1PH-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1648366/amc1301-academic-project---component-recommendation-and-sample-support-for-power-measurement-system

器件型号: AMC1301
主题中讨论的其他器件: ISO224 、ADS131M04、 AMC131M03、 TIDA-010244、 AMC-ADC-1PH-EVM

TI 团队大家好、

我是阿根廷 Universidad Tecnológica ó n Nacional (UTN FRBA) 的电子工程学生、目前正在开发一个涉及电力电子系统三相功率测量仪器的大学项目、该项目可能应用于波浪能系统。

该项目需要隔离式电压/电流检测和模拟前端设计、用于在非正弦条件下进行实时功率计算。

我目前正在评估 AMC1301、ISO224 和 ADS131M04 等 TI 解决方案、希望您提供有关最适合此应用的器件的建议。

此外、我想问是否为该大学项目提供样片支持或学术支持。

非常感谢您的指导。

此致、
Enzo Belmonte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会推荐 amc131M03 芯片。 它通常用于三相电量测量、具有电压和电流检测功能。 它还集成了模拟元件、可简化模拟前端设计。 AMC-ADC-1PH-EVM 评估模块是一个很好的起点、因为它是一个完整的设计。 我还建议查看 TIDA-010244 参考设计。 如果您想详细了解您的感应需求、我可以为您提供更多具体信息。

    我建议您联系我们的客户支持团队、了解如何获取学术样品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    非常感谢您的详细建议和宝贵的技术指导。

    AMC131M03、AMC-ADC-1PH-EVM 和 TIDA-010244 参考设计似乎与我的应用密切相关、我非常感谢您提供的建议。

    为提供更多背景信息、该项目是我在阿根廷 Universidad Tecnológica ó n Nacional (UTN FRBA) 获得的电子工程学位的一部分。 目标是为电力电子系统开发一种模块化三相功率测量仪器、专注于非正弦波形和变频操作、未来可能应用于波能量转换系统。

    该系统将测量隔离的电压和电流信号、执行实时数字功率计算(有功,无功,视在和失真功率)、并对照专业的电能质量分析仪验证结果。

    鉴于此范围、我想问是否可以为该工程提供学术支持、尤其是以 AMC131M03 等器件的工程样片和/或 AMC-ADC-1PH-EVM 等评估硬件的形式提供支持、因为访问这些器件将显著支持工程的实验验证阶段。

    此外、如果 Texas Instruments 提供任何大学计划资源、开发套件、宣传材料或教育商品(如贴纸或实验室材料)、我很乐意接收这些资源、并自豪地在我们的大学电子社区和实验室环境中使用/分享这些资源。

    对于此类应用的感应链或整体测量架构、我也非常感谢您提出任何进一步建议。

    再次感谢您的支持和指导。

    此致、

    Enzo Belmonte

    电子工程学生

    Universidad Tecnológica ó n Nacional (UTN FRBA)

    阿根廷